Thread 中讨论的其他器件: controlSUITE
您好!
我尝试使用 具有 MCU F28035的 TMDSHVMTRPFCKIT 来驱动三相 PMSM。
我知道、三种方法为三相逆变器级提供直流总线电压。 (1.直流电源/2。 交流输入/3. 交流输入+ PFC)
当我使用直流电源直接提供直流总线电压时、没有问题、PMSM 驱动良好。
但是、当我使用220 VAC 壁式电源通过交流电源接入提供直流总线电压时、问题就会发生。
我不使用 PFC 级、因此 BS1和 BS5相互连接、包括 MCU 在内的其他电路尚未通电。
当我打开电源板开关以从墙壁提供220 VAC 的电压时、电路板中会出现一些火花和噼啪声。
在发生此事故后、我看到通过隔离器和自耦变压器推荐交流电源、如下图所示、但当时我没有这样做。
我的问题是
1.如何通过交流电源输入和交流电压安全地提供直流总线电压?
2.如果我使用隔离器和自耦变压器,那么我是否可以安全地提供直流总线电压?
隔离器和自耦变压器的作用是什么?
4.请给我一些关于隔离器和自耦变压器的建议。
我将等待您的回答。
谢谢你。