This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8312-C2-KIT:确认逆变器

Guru**** 2952370 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8312

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/892616/drv8312-c2-kit-confirmation-about-the-inverter

器件型号:DRV8312-C2-KIT
主题中讨论的其他器件:DRV8312

您好!

套件说明中提到了 DRV8312三相逆变器基板。 因此、我想问、此套件本身是否还包含三相逆变器、或者我们是否需要单独排列逆变器?  

此致、

Akshaya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这包括用于电机驱动的电源逆变器、您只需要一个直流电源即可运行相关电机。