This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280041:用于 IEC60730/UL1998功能安全的 F28004x

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/870345/tms320f280041-f28004x-for-iec60730-ul1998-functional-safety

器件型号:TMS320F280041

尊敬的香榭丽舍

我向我们的客户提出这一问题。

他们过去使用 F2803x 来实现 IEC60730/UL1998、并附带我们提供的软件库和证书。

现在、他们正在考虑使用 F280041等 F28004x。

我们是否有与 F28004x 对应的软件库和证书、就像 F2803x 一样?

在中  

http://www.ti.com/microcontrollers/c2000-real-time-control-mcus/overview.html#safety

它说 F28004x 最多可支持 IEC60730 C 类

您是否会显式向我们展示相关的软件库和证书?

黄维恩

您是否会向我们展示软件配套资料

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、  

    目前正在支持 F28004x。  我们还没有认证、但我们通过 mySecure 提供了 Alpha 版本。  Alpha 适用于早期采用者、可用于概念验证。

    此外、F28004x 还支持 IEC60730 C 类。  请注意、虽然我们计划为整体解决方案的子集获得 ISO26262 ASIL B 认证、但我们并未计划获得 IEC60730认证。  

    请给我们发送一封电子邮件、我们可以为您提供所有详细信息。  

    谢谢! Krishna