This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于频率/振幅控制和无传感器矢量控制的 VFD 代码参考

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE, TMS320F280049C, C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/892601/vfd-code-reference-for-freq-amplitude-control-and-sensorless-vector-control

主题中讨论的其他器件:MOTORWARETMS320F280049CC2000WARE-MOTORCONTROL-SDKcontrolSUITE

您好!

需要设计一个 VFD、单相交流转三相。

需要:

1、输出幅值控制

2.频率控制1-400Hz

无传感器矢量控制

TI 是否有适用于此应用的参考代码以及适用于此应用的 MCU?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    InstaSPIN-FOC 支持大多数无传感器控制

    我们最新 TMS320F280049C 器件的 C2000Ware-MotorControl-SDK 和启用了 C2000的较早一代 InstaSPIN-FOC 器件的 MotorWare 中都有示例。

    controlSUITE 中还有一些基于 SMO 的无传感器矢量控制的旧示例。

    通读

    www.ti.com/c2000motor