This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2808:在 CSM 安全芯片中导出闪存内容、而不擦除扇区 A

Guru**** 2961840 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/891515/tms320f2808-export-flash-contents-in-a-csm-secured-chip-without-erasing-sector-a

器件型号:TMS320F2808
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

您好专家、

我的客户希望在 CSM 安全的 IC 中读出闪存内容、他们在用密码解锁后尝试读出内容、但得到全为零的图像。

他们尝试了以下步骤:

1.在 UniFlash 的"settings&utilities"菜单中输入正确的密码、然后点击"Unlock"

2.在"memory"菜单中导出二进制映像。

3.已检查二进制映像并发现所有内容均为"零"

谢谢

谢尔登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sheldon、

    我们的工具专家正关注这一点。  我们的团队将在一天或两天内回来与您联系。

    谢谢、此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vamsi、

    如果您有任何更新、敬请告知。 我记得我在 F280049中没有遇到这个问题、但 F280049存储密码的方式不同。

    谢谢

    谢尔登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sheldon、

    您是否可以让客户启用"保持连接"设置并查看这是否有帮助?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    我们已经解决了这个问题、

    谢谢

    谢尔登