主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F28379D、 C2000WARE
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我正在尝试使用 serial_flash_programmer 对 LAUNCHXL-F28379D LaunchPad 进行编程。 我按照 SPRABV4C 中的所有说明进行了操作。
但我注意到、在 F2837xD_sci_flash_kernels 中、有两个 SCI 引脚配置可用。 它们是 GPIO28、29和 GPIO84、85。 但是、我将 F2837xD_sci_flash_kernels 示例中的引脚配置更改为 GPIO42、GPIO43、以便能够使用 LaunchPad 通过 SCIA 进行通信。 还使用 Docklight 对其进行了测试(我发送了 A 并接收了 A)。
我的问题是为 flash_kernel 和 blinky 代码生成相应的.txt 文件;我能否使用 serial_flash_programmer.exe 对 LaunchPad 进行编程?
顺便说一下、我无法将更新 后的 F2837xD_sci_flash_kernels 代码写入闪存、我在 RAM 配置中进行了尝试。 这是否会导致任何问题?
C:\ti\c2000Ware_1_00_06_00\utilities\flash_programmers\serial_flash_programmer>serial_flash_programr.exe -d f2837xD -k F2837xD_sci_flash_kernels_cpu01.txt -v -a blinky_cpu01.txt -b 9600-p COM9
C2000串行固件升级程序
版权所有(c) 2013 Texas Instruments Incorporated。 保留所有权利。
正在获取通信状态
建立通信 DCB
调整端口设置
调用 f021_DownloadKernel CPU1内核
正在将 F2837xD_sci_flash_kernels_cpu01.txt 下载到设备...
正在尝试自动波特加载内核...
提前感谢。