This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-F28379D:USB 批量错误连接

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/892466/ccs-launchxl-f28379d-usb-bulk-error-connection

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

下午好
、我尝试连接到窗口10和窗口7中的 USB 大容量示例、我得到了此错误。
我可以做什么?
非常感谢 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sergio、

    让我们知道您在运行此示例时遵循的步骤。

    请按照以下步骤运行 USB_bulk_example。

       运行示例:

    •        加载二进制文件并运行示例。
    •        打开 XDS 110的设置为115200 Baud 8-N-1的串行终端。 它将显示设备是已连接还是已断开。
    •        在 {Latest C2000Ware Package}/utilities/tools/f2837xD/usb_bulk_example.中打开 Windows 应用程序
    •        输入将作为批量数据发送的字符串、XDS 110 COM 端口将打印所发送字符串的长度。


       可面临的问题:

    •        检查设备驱动程序是否被识别、如果没有、请确保从{最新 C2000Ware 软件包}/utilities/windows_drivers.安装设备驱动程序
    •        检查波特率是否正确。
    •         Windows 应用程序需要以管理模式运行。该应用程序应在示例运行后运行。

    此致

    Siddharth