This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28069M:通过微型 USB 连接器使用+5V 电压为 Launchpad 供电

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28069M, TPS62162

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/869737/launchxl-f28069m-powering-launchpad-with-5-v-through-mini-usb-connector

器件型号:LAUNCHXL-F28069M
主题中讨论的其他器件: TPS62162

您好!

我计划基于在独立模式(无仿真器)下运行的 LAUNCHXL-F28069M 开发系统、并从闪存中执行程序。 关于这一点,我的问题是:

我是否可以使用+5V 电源通过 launchpad 的微型 USB 连接器为 LaunchPad 供电? 我将保持跳线 JP1和 JP2被组装。

或者我是否强制要求3.3V 电源通过连接器 J9为 LaunchPad 供电?

在此感谢您的问候、

Dipen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dipen、

    [引述 USER="Dipen Vachhana">我是否可以使用+5V 电源通过 launchpad 的迷你 USB 连接器为 LaunchPad 供电? 我将保持跳线 JP1和 JP2已填充。[/quot]

    是的、您可以做到这一点、而不会出现任何问题。 TPS62162器件将5V USB 电源降至3.3V。 JP1和 JP2用于将降压3.3V 和 GND 跨隔离栅连接到 LaunchPad 的目标器件侧。

    最棒的

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您的回复、消除了我的困惑、并增强了我的信心。  

    因此、我可以使用外部+5V 电源通过 miniUSB 连接器为 LaunchPad 供电。  在类似的行上还有一个问题、以更清晰地表达。

    我能否使用同一个外部+5V 电源通过引脚编号为 LaunchPad 电路的+5V 驱动部分供电 21或61的 Launch Pad? 我将移除跳线 JP3并保持跳线 JP4和 JP5已组装。

    在此感谢您的问候、

    Dipen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dipen、

    [引述 USER="Dipen Vachhana">我能不能用同样的外部+5V 电源通过引脚编号为 LaunchPad 电路的+5V 驱动部分供电 21或61的 Launch Pad? 我将移除跳线 JP3并保持跳线 JP4和 JP5已插满。

    需要组装 JP3以在引脚21 / 61上具有+5V 电压。 从原理图中可以通过在电路板的 C2000器件侧升压3.3V 来生成 JP3上的+5V (LP_5V)。 请参阅下面的原理图:

    最棒的

    Kevin