This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8312-C2-KIT:DRV8312-C2-KIT

Guru**** 2590760 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8312, DRV8320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/892381/drv8312-c2-kit-drv8312-c2-kit

器件型号:DRV8312-C2-KIT
主题中讨论的其他器件:DRV8312DRV8320

您好!

我想问是否可以更换(套件中的) DRV8312驱动器并放置另一个但 FET 位于外部的驱动器、以便我可以驱动更高的电流。

我有一个从 Simulink 为 F28035生成的 FOC 程序、只是不想 更改软件。

唯一的问题是复位线。 他们是否有必要?

如果我将驱动器更改为 DRV8320HRTV、则必须使复位线路保持悬空(我认为我失去了保护功能)

或者、DRV8320不需要额外的保护、因为它具有内置保护功能、在这种情况下复位信号是冗余的?

我不会询问物理约束、因为我将设计自己的电路板。

此致、

Adam

此致、

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在 Simulink 模型生成的代码中手动添加控制代码、也可以参阅以下链接以获取有关适用于 C2000 MCU 的 Mathwork 解决方案的更多信息、或将您的问题发布到 Mathworks 的技术论坛。

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/484814

    您可以参阅 DRV8320的数据表、其中详细介绍了控制信号和寄存 器、您需要通过控制器的 SPI 配置 DRV8320RS 的控制寄存器。