This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8312-C2-KIT:DRV8312-C2-KIT

Guru**** 2535020 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8312

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/892349/drv8312-c2-kit-drv8312-c2-kit

器件型号:DRV8312-C2-KIT
主题中讨论的其他器件:DRV8312

您好!

我正在尝试通过使用 TI 库的 Simulink Blok 图将 FOC 应用到 DRV8312。

方框图如下:

我已经完成了所有设置、它可以正常工作。

但是、我想控制速度、当我进入块时、所需速度:

我看到 RPM 的公式。

我的问题是:

-在哪里可以定义 Speed_per_unit_scaler 的值?

-哪个块/变量定义旋转方向?

-我可以设置的最大 RPM 速度是多少(它在某处受到限制吗?)?

-所需速度输出是否为 RPM 值?

-使用 R66电位器时,如何调节它的增益以获得更高的速度?

-如何调整启动斜坡?

-是否可以使用"开始"和"停止"按钮(靠近 R66)来打开/关闭电机旋转(或停止 PWM 旋转)?

感谢您的任何帮助。

Adam