This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSDOCKH52C1:从何处获取独立的基板?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSDOCK28069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/892462/tmdsdockh52c1-where-to-get-the-separate-baseboard-from

器件型号:TMDSDOCKH52C1
主题中讨论的其他器件:TMDSDOCK28069

您好!

有人知道,DIMM 100底板是否可以单独使用?
谢谢你。

Hilmar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hilmar、

    不,不幸的是不是。 它通常非常可靠、它是人们通常在测试过程中会损坏的 controlCARD、因此我们单独提供它。

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我应该注意的一点是、如果您只是想要一个扩展坞、例如、如果您购买了 TMDSDOCK28069、您将能够以更便宜的价格获得该扩展坞。 F28069 controlCARD 附带的软件。

    此致、
    Cody