This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSDOCK28335:使用两个 C2000 MCU 实现无线电源传输系统

Guru**** 2897200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/897585/tmdsdock28335-implementation-of-wireless-power-transfer-system-using-two-c2000-mcus

器件型号:TMDSDOCK28335

您好!

阅读"探索无线电源传输的演变和优化"白皮书后、我对如何在无线电源传输系统中实现两个 C2000 MCU 之间的 PWM 同步感兴趣。  

请允许我更详细地了解无线电源传输系统的详细实现、如"探索无线电源传输的演变和优化"一文所示。 我是否可以获得教程?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kerui、

    您可以使用 EPWMSYNCI 和 EPWMSYNCO。 这些引脚允许器件的 PWM 与外部世界同步。

    数据表中描述了这些信号的引脚选项。 EPWMSYNCI 是在 EPWM1中购买的、该信息包含在技术参考手册中。

    请注意、在将信号输入器件时存在不同的延迟。 它是确定性的、可在 TBPHS 寄存器中进行补偿、并在本论坛中进行了记录。 如果我正确地记住它大约有7个周期。

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cody:

    感谢你的答复。 我还有其他有关同步信号的问题。

    在本文中、两个 C2000 MCU 进行无线通信、因此  同步信号以无线方式传输。 我是否可以知道如何实现  同步信号的无线传输?

    此致

    Kerui

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kerui、

    我现在理解您的问题。 PWM 信号不会在 WPT 间隙中采用相似的相位。 发送器侧的控制器将与 TX 侧的所有器件同相、但 RX 侧将是独立的。 当然、有一个无线网桥可以传输频率、电流和其他数据等数据、但这不会用于 WPT RX 和 TX 侧 PWM 的相位同步。

    此致、
    Cody

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cody:

    感谢您的回复。  

    本文中的建议解决方案在 Tx 和 Rx 上使用有源全桥逆变器/整流器、这表明 RX 和 TX 上的 PWM 是同步的。 如果它们未同步、PWM 之间的相位/频率差将对运行产生不利影响。 因此有必要在它们之间实现同步。

    我想知道如何实现 Rx 和 Tx 之间 PWM 的同步? 或者您的白皮书中建议的解决方案没有考虑此问题?

    此致
    Kerui

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kerui、

    很抱歉、这是我快速阅读应用手册的结果。 我将联系作者并回复您。

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kerui、

    目前正在就这一主题进行讨论。 我将报告其结果。

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kerui、

    https://www.mdpi.com/2079-9292/7/11/319/pdf

    上面的文章是我们建议的同步解决方案。 这是在较旧的 F28335器件上完成的。 当使用 F28004x 器件等更现代的器件时、您应该能够将比较器电路引入器件、从而节省一些成本。

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cody:

    很抱歉耽误你的回答。 我花了两天时间来理解这份文件。  

    尽管本文中的解决方案很有效、但我仍想知道 MCU 是否可以通过无线通信相互同步? 例如 、主 MCU 通过无线通信协议发送同步信号。 然后、Salve MCU 接收无线通信信号、并使用该信号与主 MCU 同步。 这是可行的吗?

    此致

    Kerui  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kerui、

    我相信建议的解决方案应该适用于 WPT 系统。 如果您真的想使用无线通信协议进行同步、我也认为这在理论上是可行的。 据我所知,我们没有一个如何做到这一点的例子,也没有开发一个使用这种技术的系统。 话虽如此、只要您能够在无线通信中开发合理的同步分辨率、我就不明白为什么它不起作用。  

    此致、
    Cody

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cody

    非常感谢。

    此致

    Kerui