This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28388D:对 EEPROM 的要求

Guru**** 2347060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/892209/ccs-tms320f28388d-enthercat-requirements-for-the-corresponding-eeprom

器件型号:TMS320F28388D

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的团队


28388d 的内置 ethercat 模块是否对 I2C 接口的相应 EEPROM 模型有任何要求?

在用户指南中、它显示了这一点

"内存大小可配置为至少1Kbit、最高支持4Mbit、具体取决于 ESC。

有关 ESI EEPROM 布局和必需信息、请参阅 ETG 和 Beckhoff 的 ESI 和 EtherCAT 文档。"

我们是否有任何详细信息?  


此外、您能否向我展示为什么我们 将 CAT24C16 (8位字节寻址)用作 F28388D controlCARD 上的 EtherCAT EEPROM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您需要选择具有 I2C 接口的串行 EEPROM。 最小大小为1Kbit、支持最大大小为4Mbit 的 EEPROM。

    如果您想了解有关 EEPROM I2C 接口的更多技术信息、请访问 此处

    此致

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一个有用的注意  事项是、根据 EEPROM 的大小、您可能需要设置一个位。(我忘记了头顶部的位的名称)截止点低于16KB 或更高。  

    来自 Beckhoff 规范。  

    此致、
    Cody