This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379S:有关 TMS320F28379D controlCARD 的 SCH 和 PCB 文档要求

Guru**** 2512985 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, TMDSCNCD28379D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/869682/ccs-tms320f28379s-requirement-of-sch-and-pcb-documents-about-tms320f28379d-controlcard

器件型号:TMS320F28379S
主题中讨论的其他器件:TMS320F28379DTMDSCNCD28379DC2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

大家好 、

我的客户现在设计 TMS320F28379D controlCARD 并希望使用 SCH 和 PCB 作为参考。

但是、我找不到有关 TMS320F28379D controlCARD 的 SCH 和 PCB。

http://www.ti.com/tool/TMDSDOCK28379D?jktype=tools_software#0

您能否为客户提供 SCH 和 PCB 文档 以加快设计和 验证?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amelia:

    [引用用户="Amelie Zheng"]

    我的客户现在设计 TMS320F28379D controlCARD 并希望使用 SCH 和 PCB 作为参考。

    但是、我找不到有关 TMS320F28379D controlCARD 的 SCH 和 PCB。

    [/报价]

    它们位于 C2000Ware 中:C:\ti\c2000\C2000Ware_2_00_00_03\boards\controlCARDs\TMDSCNCD28379D\R1_3

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David 是对的。

    此设计是 Mentor PADS 的原生设计、我们还提供光绘文件。 我们没有其他格式的 EVM。


    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!