This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280049C:在 Simulink 中模拟 LAUNCHXL-F280049C

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/892425/launchxl-f280049c-simulating-launchxl-f280049c-in-simulink

器件型号:LAUNCHXL-F280049C

下午好!

我叫 Iulian。 我是´m 萨拉戈萨大学的学生。 我将使用您的开发套件之一"F280049C"。 使用 CCS 对硬件进行编程没有任何问题。 我的问题与使用 Mathlab 的 Simulink 环境仿真 F280049C 硬件的位置有关。 ¿Texas Instruments 是否有用于 Simulink 的任何块库来模拟 DSP 的行为?  

在 Mathworks 帮助中心中搜索,我找到了“支持的德州仪器 C2000处理器”(https://es.mathworks.com/help/supportpkg/texasinstrumentsc2000/ug/Supported-TI-C2000-Processors.html)。 我成功地将其安装在 Mathlab 上、并尝试使用一些库示例。 问题是、我不知道我找到的库是否仅用于对 F280049C 进行编程、或者我是否可以使用该库来模拟 DSP 的行为。

感谢大家。 Iulian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lulian、

    请参阅此处的 e2e 主题。 此页面包含有关 Simulink 模型以及如何在目标上运行的大量信息、您也可以为 CCS 项目生成源代码。

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/484814

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iulian、您好!

    MathWorks 对 C2000的支持侧重于让您的算法在 MCU 上运行。 您可以通过 Simulink 块配置外设、生成代码(通过 C2000优化)并在 MCU 上运行。

    我们提供的块仅用于测试和部署、而不用于仿真。

    HTH、

    -Brian