This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28388D:控制板上 EEPROM IC 的用途是什么以及它与 EtherCAT (EtherCAT EEPROM)有何关系

Guru**** 2560230 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/869685/tmdscncd28388d-what-is-the-intention-of-the-eeprom-ic-on-the-controlboard-and-why-it-is-related-to-ethercat-ethercat-eeprom

器件型号:TMDSCNCD28388D

您好、控制板上的 EEPROM IC 的实际用途是什么? 以及它为何与 EtherCAT 相关? 它与应用相关、还是与内部网络通信 UC cortex M4相关的硬件要求、以便 EtherCAT 正常工作。

我的意思是,这是一个必须做的事情还是一个选择。

我可以使用另一种存储器技术、还是直接使用 UC 的内部闪存?

提前感谢。 Pablo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    EEPROM 是 EtherCAT 从站 IP 的一项要求。 EtherCAT 从站配置数据存储在该存储器中、并在外设启动时加载。

    此致

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Cris、顺便说一下、这些信息在哪里? 参考手册? 这些 IC 是否来自 cortex uC?

    谢谢、致以诚挚的问候

    Pablo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您可以在 F28388D 技术参考手册的 EtherCAT 章节(第31.1.4.11节)中找到此要求的详细信息。 此外、ETG (EtherCAT 技术组)的 EtherCAT 从站文档也对此进行了详细介绍。

    EtherCAT IP 将访问 EEPROM。 EtherCAT IP 是分配给 CPU1还是 CM 无关紧要。

    此致

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒的 Chris,我发现这个奇怪的要求 但是、正如您所说的、这是一个必须"关闭 ecat 规格"。 因此、我也会在我的设计中添加 EEPROM IC。

    非常感谢、祝您愉快!

    Pablo