This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377S:TMS320F28377S

Guru**** 2472420 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, TMS320F28377S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/888463/ccs-tms320f28377s-tms320f28377s

器件型号:TMS320F28377S
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我们在 DSP 电路板上一直面临一个问题。 使用的 uC 是 TMS320F28377S、使用的调试器是 XDS 100v3、我们使用的是 Code Composer Studio 7.2.0和 UNIFLASH。 连接器上的 JTAG 引脚直接连接到控制器的相应引脚,硬件已按照数据表的建议设计。我们设计了总共18块电路板,其中5块电路板上的电路板面临以下问题,如下图所示。 重新编程时会发生这种情况  (我们得到错误-233)。 请提出一些解决方案,优先解决此问题。 请在下面找到错误图像。 谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paritosh、

     收到您的问题、很快就会回来、

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paritosh、

    1) 1)您使用的引导模式是什么? 请尝试等待引导模式。  查看您是否在应用中使用 JTAG 引脚。 在这种情况下、您需要使器件保持等待引导模式、以便 JTAG 引脚在上电后可用。

    2) 2)即使不是直接相关、我建议您对 32位 Windows 系统使用 CCSv8.3.1、对64位 Windows 系统使用 CCSv9.x 或更高版本。  如 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/729543?-FAQ-Product-Change-Notice-PCN-20180523001-1-for-TMS320F2837x-and-TMS320F2807x-devices 中所述、切换到这些 CCS 版本非常重要

    此外、请更新 到 UniFlash v4.6 (对于32位窗口)或 UniFlashV5.3.1或更高版本(对于64位窗口)。

    如果以上内容不能帮助解决问题、请告诉我。

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vamsi:

    我们正在研究您提出的解决方案。 我将向您更新为 sson、因为我们有一些结果。

    谢谢、此致、

    Paritosh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paritosh、

    感谢您的更新。 将等待您的结果。

    此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paritosh、

    我了解到、由于各种原因、您目前可能无法提供更新。

    我现在要关闭此机票。  当您有更新时、您可以通过回复此主题来重新打开此 TT。  如果此主题被锁定、您可以通过单击此页面右上角的"提出相关问题"来打开相关帖子。   

    此致、
    Vamsi