This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28234:返回代码24的闪存擦除错误

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/869776/tms320f28234-flash-erase-error-with-return-code-24

器件型号:TMS320F28234
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好专家、

我的客户遇到客户端 F28234上的在线程序更新失败、错误代码返回24。

使用调试器对该 IC 进行编程时、它可以正常工作(可能未成功编程)。 可以帮我解决这个问题吗?

更多信息可通过电子邮件发送。

谢谢

谢尔登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sheldon、

    闪存错误代码的说明可在下面 C2000ware 目录内的闪存 API 文档中找到:

    C:\ti\c2000Ware_2_01_00_00\libraries\flash_api\F2833x\28334\docs

    错误消息24对应于以下内容:

    您能让他们在器件上多次运行 CCS 的片上闪存编程器工具中的删除算法并报告结果吗? 如果器件的闪存处于耗尽状态、运行此算法可能会使其脱离耗尽状态。

    最棒的

    Kevin