This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:F280049至 F2837x 迁移

Guru**** 2473270 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/892447/tms320f28377s-f280049-to-f2837x-migration

器件型号:TMS320F28377S
主题中讨论的其他器件:TMDSCNCD28379D

尊敬的支持:

我的客户需要将他当前的设计从 F280049迁移到 F28377S、但我没有找到任何具体的文档来说明是否需要注意一些要点、尤其是有关驱动程序的问题。

——它是否完全兼容?

-他们能否使用 TMDSCNCD28379D 控制卡加载代码? 不同的外设呢? 等等...

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    F280049器件在 F28377S 之后发布、两者都是位不同的器件系列、因此我们没有 F280049到 F28377S 的迁移指南。

    [报价]-它是否完全兼容? [/报价]

    两者具有相同的 CPU、大多数 IP 也相同、但也有一些不同的功能集。 即 F280049具有 PMBus/FSI F28377S 没有这些 IP。 如果使用安全性、则这些器件上的安全架构也几乎没有什么不同。

    [报价]-他们是否可以使用 TMDSCNCD28379D 控制卡加载代码? 不同的外设呢? [/报价]

    这是双核器件、但只要它们使用 F28377S 器件链接器 cmd 文件编译代码、就应该能够加载代码。 用户需要查看他们使用的所有功能和 IP、并对代码进行适当的更改、使其在 F29377S 器件上正常工作。

    此致、

    Vivek Singh