This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388S:安全启动

Guru**** 2938770 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/892148/tms320f28388s-secure-boot

器件型号:TMS320F28388S

使用 TMS320F28388实现安全引导功能的推荐方法是什么?

我们是否有任何应用手册说明如何使用 TPM?

代表客户提问。

谢谢!

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    他们是否参考了有关安全启动的 F2838x TRM 详细信息?

    我认为此时没有其他文件。将与其他专家核实并返回。

    此致

    Baskarn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    他们询问实现安全启动功能的最佳方法是什么;在其他一些处理器上使用 TRM、包括 TI 的一些处理器(我在其他地方看到了一些 C6000的内容)

    不需要使用 TRM -只需寻找与'28388配套的推荐解决方案即可。

    谢谢-Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    TRM 是技术参考手册。 引导章节详细介绍了安全引导模式。 安全启动使用设备的安全模块和区域、不涉及 TPM。

    我们今年晚些时候发布了一份应用手册、遗憾的是目前尚未提供。

    此致

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的指示。

     http://www.ti.com/lit/ug/spruii0a/spruii0a.pdf 的第688页第5.1章对此进行了说明