This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRINSPIN:TMDSHVMTRINSPIN

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/891821/tmdshvmtrinspin-tmdshvmtrinspin

器件型号:TMDSHVMTRINSPIN

尊敬的 TI 支持工程师:

我们正在尝试在位置控制模式下设计一系列伺服电机驱动器、我们发现采用上述 HV-kit 的德州仪器(TI) InstaSPIN-MOTION MCU 将帮助我们最大限度地减少设计工作量并非常有效地缩短上市时间。

问题是我们的目标伺服电机主要集中在伺服电机上、例如350V 高电压和大电流电机、电流高达50安培、标称功率高达6kW。

问题在于、此 HV 套件如何帮助我们完成项目、以及是否有适合我们项目的替代套件。

此致

Adel Najafi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以参考高压套件来设计自己的电路板、但 HV 套件的最大输出功率仅为1.5kW、400K/10A、因此它无法支持您的电机以负载运行。