This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:tms320f28035

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/891852/tms320f28035-tms320f28035

器件型号:TMS320F28035

尊敬的 TI:

我 对双向直流/直流转换器(TIDA-BIDIR-400-12)有疑问

SR 模式是什么?为什么需要 SR 模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这表示同步整流、意味着将次级侧的二极管整流器替换为由 C2000 MCU 控制的 MOSFET (设计中的 Q5和 Q6)。  通过控制这些 FET 以及 PSFB 中使用的初级侧4 FET、可以通过降低二极管损耗来提高整体系统的效率。

    TI 设计指南 http://www.ti.com/lit/tiduai7 在文档开始时对此进行了简要讨论、然后在第4节中进一步讨论了 PWM 波形比较。

    最棒的

    Matthew