This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F280041:280041被异常阻止

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/900996/ccs-tms320f280041-280041-is-blocked-abnormal

器件型号:TMS320F280041

工具/软件:Code Composer Studio

我的客户有两个280041器件、经过编程后、似乎被阻止异常。  我们检查 OTP 值、所有值都保持原始默认值。 但是、闪存值全部为0。 无论我们单击"erase""blank check"或"program"、CCS 操作都将失败并报告错误"yeust halt "。 现在、我们只能连接器件、但无法执行任何其他操作。 我们无法解释为什么设备会发生这种行为、以及如何恢复正常?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是被阻止器件的 OTP 捕获、所有内容看起来都是原始默认值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Terry、

    您能否也显示用户 OTP 的快照。 如果闪存 ECC 状态已设置,您是否还检查了该状态?

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Vivek

    我在上述帖子中更新了用户 OTP 快照。 如何检查闪存 ECC 状态? 是否有任何操作方法可以使器件恢复正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Terry、

    与我们在 该帖子中调试的同一问题相关的帖子。 如果是、我可以关闭这个。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vivek

    是的、我认为这可能是由相同的问题原因引起的、我可以关闭这个问题。