This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2808:TMS320器件意外锁定、原因未知-重新打开

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/889426/tms320f2808-tms320-devices-get-locked-accidently-reason-is-unknown---reopen

器件型号:TMS320F2808

大家好、请告诉我、如果您有与此案例相关的更多信息、我刚刚了解到旧案例已被锁定。 我之前没有看到关于这一点的消息...

此案例仍处于打开状态。

谢谢

1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    很抱歉、延迟和先前的开机自检被锁定。

    我相信现在有更多有关此问题的信息、但我需要整合这些信息并返回给您。 我在讨论中有些脱离了话题。

    最棒的

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    保留位用于 TI 内部测试。 某些位的值不是静态的、并且根据 CPU 和 CSM 操作而动态变化

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、但您无法提供/发布这些位的含义? 一个或多个位是否允许识别锁定程序? 原因是什么? 1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些保留位中没有用于调试问题的有用信息,我们也不会发布保留位的详细信息。  

    可能是器件意外锁定。 编程期间出现欠压或中断时可能会发生这种情况。 也就是说、即使您的应用程序没有密码、掉电也可能导致向密码位置写入垃圾值、从而意外地保护您的设备。 遗憾的是、无法从这种情况中恢复、因为您不知道在闪存的密码位置中编程了哪些值。 需要确保的事项:(i)在开始编程之前确保闪存被擦除。 即在开始编程之前等待数据表中提到的擦除时间。 (ii)确保器件在擦除/编程操作期间不会"当前无法启动"

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haresh、

    非常感谢您的回答! 是否有方法可以肯定地检测掉电或断电情况?

    此致

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些条件的监控需要在外部完成。 从实际情况来看、这是一款相当成熟的器件(已使用15年以上;基础闪存技术甚至更早)。 闪存编程算法此时相当稳定(请确保您使用的是最新版本的 API;请访问 TI 网站)。 通常、我们能够根本解决编程问题的原因是以下原因之一:(i)某种程度的擦除/编程(E/P)过程中断–这可能会使密码位置保留一些随机值。 ㈡在 E/P 期间使该装置目前处于饥饿状态

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的澄清! 您是否知道如何识别/跟踪其中一个解释原因(i)码器(ii)? 我们讨论的电路板非常复杂、需要多个电压才能通电、问题不会经常发生。 具体而言、电路板用于安全环境、非常昂贵、测试环境是一个非常复杂的机架设置...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我不明白你的意思是"声码器"。 如果您可以私下分享有关编程设置、原理图等的更多详细信息、我可能会提供帮助。 友好请求将有助于实现这一目的。