This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:比较 driverlib 和位字段的存储器使用情况和运行效率的差异

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/901330/tms320f280025-the-difference-of-memory-usage-and-running-efficiency-comparing-driverlib-and-bit-field

器件型号:TMS320F280025

您好、专家、

客户担心与 位字段代码相比、如果 driverlib 代码会占用更多的内存并降低运行效率。

随着优化级别的提高、如果存在任何缺点、driverlib 代码可能会提高效率?

此致

Rayna  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rayna、

    请参阅 《使用 C/C++对 TMS320x28xx 和 TMS320x28xxx 外设进行编程》应用报告 SPRAA85

    http://www.ti.com/lit/spraa85

    此外、您可能还想参考 F28004x 技术讲座中的模块3外设寄存器编程、网址为:

    https://training.ti.com/c2000-f28004x-microcontroller-workshop?context=1137791-1137780

    本技术讲座也适用于 F28002x 器件。

    但愿这对您有所帮助。 如果您的问题得到了解答、请单击绿色的"验证答案"按钮。 谢谢。

    - Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rayna、

    我上次听说过您、已经有一段时间了。 因此、我假设我的上次答复解决了您的问题、我将关闭此主题。 如果情况并非如此,请拒绝此解决方案或回复此主题。 如果此主题被锁定、请制作一个描述问题当前状态的新主题。 谢谢你。

    - Ken