This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28075:TMS320F28075 SCI 引导加载程序模式

Guru**** 2932820 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28075

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/890085/tms320f28075-tms320f28075-sci-bootloader-mode

器件型号:TMS320F28075

尊敬的团队:

客户发现 GPIO84在器件引导模式和 SCI 引导模式之间存在冲突。

从表6-10中、GPIO84需要上拉以用作 SCI 模式;从表6-11中、GPIO84用作 SCI 引导的数据传输 SCITXDATA。 这使客户混淆了如何设置此引脚以及如何使用 SCI 引导加载程序模式? 希望您能提出建议。

谢谢。

此致、

Sammi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sammi:  

    让我们在此版本的 TRM 上进行校准:  http://www.ti.com/lit/ug/spruhm9f/spruhm9f.pdf  、因为您对表6-10和表6-11的引用不清楚。  

    在以上链接的 TRM 中、见第560页的表4-4。  在上电复位期间对 GPIO84进行采样、需要将其上拉为高电平(GPIO72为低电平)。  

    SCI 引导模式运行将在引导模式引脚的初始加电采样后开始几个周期。  

    现在看一下第584页的表4-22 SCI 引导选项。  

    请告知我们、这是否说明了 GPIO84的用法。  

    谢谢!

    Krishna  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Krishna、

    感谢您的回答。 那么、我是否可以将此 PIN 视为时分多址? 在加电初始化时、需要将其作为 SCI 模式上拉。 那么、几个周期之后、当处于 SCI 引导模式时、该引脚作为数据发送器端口工作?

    这个问题针对100引脚 tms320f28075提出、我不确定这是否会产生影响。

    谢谢。

    此致、

    Sammi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sammi、

    在这种情况下、我们不应应用时分复用这一术语。  在这里、该引脚具有双功能。  启动时对引脚进行采样以确定引导模式。  一旦启动模式已知并被锁存、就不再需要它来确定启动模式、并且它可被用于其它功能、在这个情况下、TX 用于 SCI。

    我将标记此问题已解决并将其关闭。  如果您有其他问题、请重新打开。

    谢谢!

    Krishna