This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28054M:InstaSpin Lab21初始位置检测(IPD)和非凸极电机

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/891392/tms320f28054m-instaspin-lab21-initial-position-detection-ipd-and-non-salient-motor

器件型号:TMS320F28054M

您好!

InstaSpin 实验21使用初始位置检测(IPD)来查找 PMSM 的初始转子位置、然后使用 HFI 来跟踪低速时的转子位置。

实验21中的 IPD 说明显示"IPD_HFI 模块的 IPD 部分使用定子线圈缠绕的铁的 BH 曲线来确定转子的北极、从而确定 d 轴"。

IPD 是否需要"凸极"电机尚不清楚。   描述中显示"定子线圈缠绕的铁"用于确定北极。   我的理解是、凸极与转子磁体的定位有关、而不是与定子的铁有关。

本实验的 IPD 部分是否适用于非凸极电机?

谢谢。