This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379S:SPI 或 McBSP 端口上有多条数据线路

Guru**** 2837210 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/891446/tms320f28379s-multiple-data-lines-on-spi-or-mcbsp-port

器件型号:TMS320F28379S

在尝试与以下 IC 连接时、在类似 SPI 的总线上获取多条数据线对于提高系统吞吐量非常有用。  是否有任何方法、即使没有官方支持、也可以在串行总线上实现多条数据线路、从而充分利用双输出 SPI 或四路 SPI 等高速数据接口?  可能一次利用多个 SPI 或 McBSP 接口?

谢谢你。

这是我所指的 IC: https://www.microchip.com/wwwproducts/en/LAN9252

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paine、

    遗憾的是、无法支持四路 SPI/双路输出 SPI。

    此致、

    曼诺伊