This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F280049C:TI 代码样式

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/889777/ccs-tms320f280049c-ti-c-code-style

器件型号:TMS320F280049C
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的 TI 您好、

您能给我一些关于 C 代码风格的指南吗、我可以将其用于我的个人教程。

您会为我的个人教程推荐哪种 C 语言代码类型?  

我想开始一系列教程、但我不知道代码样式...

提前感谢、

S.Tarik、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tarik、

    对于较新的项目、DriverLib 是一种很好的方法。 它展示了所有外设的 API、实现细节隐藏在库中。 但是、有许多人喜欢外设按位操作。 这是个人品味的问题。

    对于 C 语言编码风格、互联网上提供了大量信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Santosh、

    是的、因为我喜欢保留 TI 头文件/源文件使用的相同代码样式。

    我正在寻找描述或解释 DriverLib 中使用的规则的文档、因此我可以遵循并保留相同的样式。

    谢谢、

    S.Tarik、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tarik、

    只需添加到上面、您还可以混合执行 DriverLib 和位字段编码。

    DriverLib 的文档位于

    C:\ti\c2000Ware_2_01_00_00\device_support\f28004x\docs\html\driverlib_html\index.html

    这更多地取决于 DriverLib API、而不是编码惯例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tarik、

    您的问题是否已解决? 我们现在可以关闭线程吗?