This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:F28388D

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/890721/tms320f28388d-f28388d

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

您好!

我在 EtherCAT 领域很新。 我将了解 EtherCAT、并打算购买 TMS320F28388D。 我的问题是"如果我想使用 TMS320F28388D 进行项目、还需要购买什么?"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    如果您获得了 controlCARD (https://www.ti.com/tool/TMDSCNCD28388D)、那么您所需要的就是它和您的 PC。 这将为您提供基本的 EtherCAT 主站和1个 EtherCAT 从站设置。 它们通过标准以太网电缆进行连接。  

    您可以看到我们在 C2000Ware 中提供的软件。

    此外 、https://www.ethercat.org/ 还提供了所有 EtherCAT 规格、信息等供学习使用。 这些并不是 C2000器件专用的。

    此致

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这对我非常有帮助。非常感谢。

    此致