This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28035:具有 MPPT 的模糊逻辑控制升压直流/直流转换器

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/888084/ccs-tms320f28035-fuzzy-logic-control-boost-dc-dc-converter-with-mppt

器件型号:TMS320F28035

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我正在尝试为具有 MPPT 的高电压升压 DC-DC 转换器实现模糊逻辑控制。 TI 是否有适用于的 Fuzzy Logic 的任何应用程序或实施过程

太阳能应用。 提前感谢。

此致

Naveen

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道任何基于 Fuzzy Logic 的实现。

    Shamim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shamim、

    谢谢你。

    Naveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    然后、我将关闭此帖子。

    Shamim