This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRINSPIN:支持 FOC 时的最大 RPM

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSHVMTRINSPIN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/898725/tmdshvmtrinspin-maximum-rpm-with-foc-supported

器件型号:TMDSHVMTRINSPIN

团队、

我有两个问题:

  1.  TMDSHVMTRINSPIN 套件是否支持使用 FOC 以80K rpm 的转速驱动电机? 如果套件不支持此功能、受支持的器件(TMDSCNCD28027F、 TMDSCNCD28069MISO、 TMDSCNCD28054MISO 或 TMDSCNCD280049C)中的一个是否支持此功能?
  2. GUI 仅提供二进制故障指示器。 假设提供了 FOC 源代码、是否可以在源代码中追溯故障代码以找出原因?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.您应该知道极对并将机械速度转换为电频率。 如果假设极对为1、则电机的电频率应为1333Hz、需要使用更高的 PWM 频率、至少为25kHz。 您上面提到的所有控制器都应该正常、但高压套件 TMDSHVMTRINSPIN 无法支持如此高的 PWM 频率。 目前为止、尚未发布可用于此应用的高压套件。

    2. GUI 和源代码中都没有详细的故障状态,只是显示了故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供初始信息。 我还有其他一些问题。

    1. 我所查看的电机有2个极对、因此 f=2.667kHz、因此也会将 PWM 提升到50kHz、对吧?
    2. HV 套件达到更高频率的限制是什么?
    3. 它是驱动级开关速度吗? 升级套件以支持这些频率有哪些选项(如果有)?
    4. 如果没有任何有用的故障指示灯、还有其他哪些调试选项?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这取决于对电流纹波和速度稳定性的性能要求、较高的开关频率将具有较低的电流纹波。 也许、至少30kHz 的开关频率对于这个电机是很好的、但是15kHz~20Khz 也可用于这个电机。

    2.20kHz 是 HV 套件的最大开关频率、仅限于功率 IGBT 模块、  

    不需要。大多数高电压电机不需要如此高的开关频率、尤其是大功率电机、因为开关损耗是逆变器的关键因素。 如果客户想要驱动高频电机、则将使用高开关频率 MOSFET/IGBT 设计自己的硬件板。  

    4.使用 CCS 运行或调试项目。