This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TIEVM-VIENNARECT:CCS/TIEVM-VIENNARECT

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: SFRA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/891100/ccs-tievm-viennarect-ccs-tievm-viennarect

器件型号:TIEVM-VIENNARECT
主题中讨论的其他器件:SFRA

工具/软件:Code Composer Studio

我尝试构建 pfc3phvienna 项目。 在文件 pfc3phvienna_flash_cpu1_f2837x.cmd 部分中  

部分

/*分配计划领域:*/
.cinit:> FLASHB PAGE = 0,ALIGN (4)
.pinit:> FLASHB,PAGE = 0,ALIGN (4)
.text:>> FLASHB | FLASHC | FLASHD | FLASHE PAGE = 0,ALIG(4)
codestart:> begin page = 0,align (4)
ramfuncs:load = FLASHD,
运行= RAMLS0LS1LS2LS3LS4、
load_start (_RamfuncsLoadStart)、
load_size (_RamfuncsLoadSize)、
load_end (_RamfuncsLoadEnd)、
run_start (_RamfuncsRunStart)、
run_size (_RamfuncsRunSize)、
run_end (_RamfuncsRunEnd)、
PAGE = 0、ALIGN (4)

--library=SFRA_FTMU_Lib.lib
--library=SFRA_FTMU_Lib.lib
--library=Solar_Lib_Floation.lib

编译时产生错误:

>>编译失败
Makefile:161:目标'pfc3phvienna.out'的配方失败
"./pfc3phvienna_flash_cpu1_f2837x.cmd"、第79行:警告:无匹配段
"./pfc3phvienna_flash_cpu1_f2837x.cmd"、第80行:警告:无匹配段
错误:".TI.ramfunc"段由__attribute__((ramfunc))或生成
--ramfunc=on 需要段规范才能运行。

出什么问题了?

谢谢、

Leo Dubrovsky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    您是否更改了项目中的任何原始代码? 它以前是否正常工作? 您使用的是哪个版本的 DPSDK?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚下载了它、添加了"#define VBUS_REF_SET (450)"由于某种原因未定义它。 我也喜欢库。 我正在使用 CCS 8.3.0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将 CCS 升级到了10、它解决了这个问题。

    谢谢、

    Leo