请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28379D 工具/软件:Code Composer Studio
下午好。 我正在尝试运行 C2000批量 USB 示例、但在 Windows 10和7中使用程序时、它会出现相同的错误、这与 tiusbdll.dll 有关、这不会让我启动程序。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
下午好。 我正在尝试运行 C2000批量 USB 示例、但在 Windows 10和7中使用程序时、它会出现相同的错误、这与 tiusbdll.dll 有关、这不会让我启动程序。
您好!
下面的链接可以解决您的问题。 如果您仍然看到问题、请告知我们。
最棒的
John