This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:自检测闪存标志位

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/900148/tms320f28069-self-detecting-flash-flag-bit

器件型号:TMS320F28069

您好,

POWER,上的 TMS320F28069有一个自检测闪存标志位?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    TMS320F28069的返回位置在哪里?我在数据中找不到它。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neal、您好!

    您能进一步解释一下您在寻找什么吗? "自检测闪存标志位"是什么意思?

    [引用用户="Neal Zhu"] TMS320F28069的返回位置在哪里?我在数据中找不到它。

    您是指闪存入口点还是其他东西? 根据数据表、闪存入口点位于0x3F 7FF6至0x3F 7FF7。

    最棒的

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    如果代码运行错误、则有一个返回值、

     

    朱奈尔
    TMS320F28069的返回位置在哪里?我在数据中找不到它。
    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价]如果代码运行错误、则有一个返回值、[/quot]

    如果代码"运行错误"、则看门狗可以重置器件(如果已启用)。 非法操作码会触发 ITRAP。

     

    您的问题不清楚。 请准确解释您正在寻找的内容。