This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F280049:tmdshvmtrinspinsp

Guru**** 2455360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/888847/ccs-tms320f280049-tmdshvmtrinspin

器件型号:TMS320F280049
主题中讨论的其他器件:TMDSHVMTRINSPIN

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

 在 motorcontrol_SDK 的 tmdshvmtrinspainit 套件中、我们是否需要除以下信号之外的额外信号进入280049c controlCARD 来驱动 PMSM 电机?

6个 PWM 输出

4个 ADC 电压感应输入

3个 ADC 电流感应输入

1输出使能

1输入故障跳闸

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错。 控制 hv 套件必须具有这些信号、输出使能信号用于消除故障。 您可以通过以下链接下载并参考 motorControlSDK 中的示例实验。

    适用于 C2000TmMCU 的 MotorControl 软件开发套件(SDK)

    http://www.ti.com/tool/C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Yanming 的快速回复

    实际上、我正在使用示例代码并进行了大量调查、并且我已经组装了自己的 PCB 并进行了相关工作、但我不熟悉 motorcontrol_SDK、因此我想快速获得您的答案。  

    谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好。 这些信号也是您自己电路板的必备信号。