This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSHVMTRPFCKIT:如何确定默认的 VdTesting、VqTesting 和 SpeedRefand 利用20V 直流总线调节基准参数

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/890712/ccs-tmdshvmtrpfckit-how-to-decide-default-vdtesting-vqtesting-and-speedrefand-tune-base-parameters-with-20-v-dc-bus

器件型号:TMDSHVMTRPFCKIT

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我遵循 控制套件中"HVMotorCtrl+PfcKit_v2.1"文件夹中包含的" PMSM 含传感器 FOC "指南、我的堆栈处于2B 级。 请求:"使用默认的 VdTesting、VqTesting 和 SpeedRef 运行系统并逐渐增加 VdTesting 和 VqTesting 值。 为了调整 PI 模块的上限、必须使用在扭曲电流称重显示之前获得的上限值。 我运行的电机使用20V 直流总线为 PWM 模块馈电。 我有以下问题:

1 SpeedRef、Vd 和 Vq 的默认值应该是什么?

2我假设每次都必须修正2个值、然后移动另一个值、对吗?

3当值以 Q-Value (24)格式显示在观察表中时、为了找到实际值(例如、在 V 中)、我是否应该将观察表中显示的值与"HVPM_Sensored-Settings.h"文件中指示的基极电压相乘?

4 由于我使用20V 直流发电机运行电机、是否必须将基极电压值从236.140V 修改为20V? 其他基本值、如基极电流和基准频率、情况如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以查看应用报告、该报告可在您提到的示例项目的同一文件夹中找到。  

    根据电机和直流总线输入电压、您可以在调试期间在观察窗口中更改这些变量的值。

    2. VD 和 VQ 仅用于 LEVEL1和 LEVEL2

    3.我认为您不需要将其转换为实际值、因为项目使用 PU 格式。

    电压和电流基值取决于硬件、而不是输入电源和电机、如果您使用 TI EVM 套件、则无需更改它们。 基频可以是电机的最大频率、也可以是大于最大频率的值。