您好!
我客户的系统使用一个 F28062和一个 F28377。
两个器件之间的通信通过 SPI 进行。
F28062用作主器件、F28377用作从器件。
现在、我们可以通过将数据从 F28062传输到 F28377来升级 F28377的应用软件。
但我们无法想象通过将数据从 F28377传输到 F28062来升级 F28062的应用软件的方法。
由于 F28377是从器件、因此无法发起通信。
那么、我们如何在不将 SPI 接口更改为其他接口的情况下升级 F28062的软件呢?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我客户的系统使用一个 F28062和一个 F28377。
两个器件之间的通信通过 SPI 进行。
F28062用作主器件、F28377用作从器件。
现在、我们可以通过将数据从 F28062传输到 F28377来升级 F28377的应用软件。
但我们无法想象通过将数据从 F28377传输到 F28062来升级 F28062的应用软件的方法。
由于 F28377是从器件、因此无法发起通信。
那么、我们如何在不将 SPI 接口更改为其他接口的情况下升级 F28062的软件呢?
Howard、
感谢您的澄清。
我的建议是利用 F28062上的 ROM SPI 引导模式并让 F28377模拟 SPI 闪存。 在此配置中、F28062将充当主器件、而 F28377将充当从器件。 F28062的应用软件可使用 TRM 中描述的 C2000十六进制实用程序转换为所需的十六进制格式。 客户将需要为 F28377编写定制应用、以解析十六进制表并处理来自 F28377的 SPI 请求。
如果您有其他问题、请告诉我。