This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSDIM100CON5PK:DIMM 100插槽部件可用性

Guru**** 1828310 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28035, TMDSCNCD28335, TMS320F28075, TMS320F28379D, TMS320F280049C, TMS320F28379S
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/896006/tmdsdim100con5pk-dimm-100-socket-part-availability

器件型号:TMDSDIM100CON5PK

您好!

我想在交流/直流转换器原型上使用100引脚 TI 控制卡、这样我就可以测试 C2000 MCU 的各种参考、而无需重新设计电路板。

以下 DIMM 100插槽参考均不可用、且它们均已停产:

是否有办法将此部件放在某个位置? 如果没有,如何使用 DIMM-100控制卡?

此致、

Vincent A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询已分配给专家。  由于美国假期、请在下周初回复。

    谢谢

    Vasudha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文森特

    您引用的线程仍然是准确的。 这些部件不再制造。 您可能会找到一些棘手的经纪人。

    您使用什么 C2000器件进行开发?


    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们在控制卡 TMDSCNCD28035或 TMDSCNCD28335上开发逆变器控制(两者都有库存)。 我们在 Matlab Simulink 中执行代码生成、这两个 Piccolo/Delfino 电路板非常方便。

    此致、

    文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文森特  

    遗憾的是、这两个器件都需要 DIMM 连接器。 我们已找到这些组件的供应商、并正在验证它们是否能够按预期工作。

    如果我能为您确定订购方式、我会在这里发帖。

    请问您为何选择 F28035和 F28335? 您是否在这些平台上开发了现有代码? 如果您要开始新的开发、最好至少查看 TMS320F280049C、TMS320F28379S/TMS320F28379D、甚至 TMS320F28075。 所有这些都较新、支持更多功能。

    此致、
    Cody

    此致、
    Cody