This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:用于 SCI-A 的 GPIO42和 GPIO43

Guru**** 2538010 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/890943/tms320f28377s-gpio42-and-gpio43-for-sci-a

器件型号:TMS320F28377S

您好、香榭丽舍

客户将 F28377S (176引脚) GPIO 42和 GPIO43用于 SCI-A

您是否会建议这两个引脚 是否具有用作 SCI-A 的特殊硬件和软件配置要求、因为它们 也可用作 USB?  

谢谢!

此致、

Linda