您好!
我将学习有关双 CPU FSI 的教程。 它具有以下指令:
//将 FSIRxB、FSIRxC、FSIRxD 模块的所有权分配给 CPU2。
// FSIRxB -实例18;FSIRxC -实例19;FSIRxD -实例20
//
SYSCTL_selectCPUForPeripheral (SYSCTL_CPUSEL16_FSI、18、SYSCTL_CPUSEL_CPU2);
这应将其中一个 FSU 设置为 CPU2。 注释指出、代码中的"18"定义了所述外设的"实例"。 但是、我无法找到任何有助于我了解原因的文档。
最后、我想为 CPU 2分配一个 SCI 外设。 如何使用"sysctl_selectCPUForPeripheral"例程来完成此操作、以及如何知道我将使用什么"实例"???
谢谢、
David