This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:ADC SOC 信号和 ADC 采样开关关系

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/900993/tms320f280049-adc-soc-signal-and-adc-sample-switch-relation

器件型号:TMS320F280049

您好专家、

我的客户希望检查 ADC SOC 事件与采样开关之间的任何延迟是否真正生效。

谢谢

谢尔登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sheldon、

    您能否从客户那里获得更多详细信息? 是否有一个有关如何在 ADC SOC 事件中引入延迟的具体示例?

    谢谢、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    关闭 CMPC 和 CMPD 影子设置会出现一些问题。