This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375D:ADC 触发源

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28375D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/901186/tms320f28375d-adc-trigger-source

器件型号:TMS320F28375D

你好

我将 TMS320F28375D 用于双电机控制。 CPU1控制电机1、CPU2控制电机2。 我想将 ADCA1、B1、C1用于电机1电流感应、并将 ADCA2、B2、C2用于电机2电流感应。 ADC 将由 CPU1配置、CPU1 ePWM 将是电机1电流感应的触发源。 问题是、我是否可以使用 CPU2 ePWM 来触发电机2电流感应?

数据表显示所有 ePWM 都可以是 ADC 的触发源。 这是否意味着无论 ePWM 属于 CPU1或 CPU2、都可能触发 ADC?

谢谢

Chenyi Jiang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chenyi、

    无论哪个 CPU 拥有 ePWM 模块、触发线都是硬件连接、无论 CPU 在做什么都能正常工作。  

    此外、ADC 结果被多映射到所有主器件、所以对于读取结果的目的、哪个 CPU 拥有该模块也无关紧要。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、还有一个问题、我是否可以使用 CLA 而不是 CPU?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以-您可以根据应用的需要使用 CLA 或 CPU (或两者)。
    它对 ePWM 触发 ADC 没有任何影响。