This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:控制卡上 EtherCAT 和以太网的引脚多路复用配置

Guru**** 2635015 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/889887/tms320f28388d-pinmux-configuration-for-ethercat-and-ethernet-on-control-card

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!

我有 F28388控制卡。 我已经能够在其中运行 EtherCAT 示例程序。 我想同时测试以太网和 EtherCAT 的运行情况。 是否有引脚多路复用文件可用于实现此目的? 如果不是、如何生成一个呢?

谢谢、

镍氢电池

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nik、

    我不认为 EtherCAT 和以太网的组合示例存在。 合并示例或使用 PINMUX 工具。 合并这两个示例的设置代码应该非常容易、但是如果您在 PINMUX 工具中重新创建、您也可以同时定义您关心的任何其他配置。

    http://www.ti.com/tool/PINMUXTOOL

    此致、
    Cody

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cody、

    感谢您的回答、这是有道理的、我可以看到、任何一条路径都可以让我获得我想要的。

    关注问题:

    是否有某种类型的配置文件允许 Pinmux 工具知道应该为外设选择哪组引脚? 我可以想象、控制卡(或任何电路板)的数据描述可以指导引脚多路复用工具。

    在解决引脚冲突时、我是否必须在工具中逐引脚解决? 或者是否有引脚组的概念?

    CCS 或 C2000ware 中是否有任何其他工具或信息文件可以加快此类工作? 我知道、通过读取示例中的电路板原理图或 C 代码、我可以获得正确的配置信息。 我不想忽略任何电动工具或专业提示。

    感谢你的帮助。

    镍氢电池

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nik、

    不幸的是、这个是您必须做的事情。 我之前已经做过、并会提供、但它是在该工具的较旧版本上完成的、不适合您。

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有道理。 感谢您的建议、谢谢。

    镍氢电池