This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TIDM-02008:从 powerSUITE 导入工程时出现问题

Guru**** 2579335 points
Other Parts Discussed in Thread: POWERSUITE, C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/900983/ccs-tidm-02008-problem-with-import-project-from-powersuite

器件型号:TIDM-02008
主题中讨论的其他器件:powerSUITEC2000WARE-DIGITALPOWER-SDK

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

从电源套件导入工程时出现问题。 导入选项卡未激活。 当我单击导入时、没有任何反应。 另一个按钮工作正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rutskoy、

    您是否正在查看 CCS 内部的 powerSUITE、dev.ti.com 上的 Resource Explorer 或独立的 powerSUITE 应用?

    如果在 CCS 中、我浏览到您所查看的同一个示例、我会看到:

    如果我单击导入选项卡、我会看到:

    然后,我选择安装软件包:

    完成此操作后、系统会提示我完成导入:

    然后、它导入并打开 powerSUITE UI:

    如果您是从 CCS 外部运行此程序、我建议您从 CCS 内部进行尝试。  为此、请打开 CCS、然后从 View 菜单中打开 Resource Explorer。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我正在寻找 CCS 内部组件。 但当我单击时、不会发生任何情况。 按钮完全没有激活。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rutskoy、

    您的屏幕看起来与我的屏幕不同。  您能否捕获更多屏幕、以便它显示您在 Resource Explorer 中的树中选择的内容?  您运行的是哪个版本的 CCS?

    您还可以尝试导入示例、方法是导航到此处、然后单击3个点以获取上下文菜单并选择进行导入。  或单击右上角的导入。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rutskoy、

    正如 John 提到的、在尝试通过 TIREX 导入项目之前、请确保您的计算机上安装了 DigitalPower SDK 的一个版本。 请注意、您可以通过选择'Project'->'Import CCS Project'导航到包含 projectspec 的目录、始终按照常规导入工程。 顺便说一下、从哪个位置获取 DIgitalPower SDK? TIREX (dev.ti.com)还是工具页面(C2000Ware-DigitalPower-SDK)?

    此致、

    Ozino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John 和 Ozino、

    我从 TI 网站安装了 DigitalPower SDK。 我实际上有另一个不同的窗口。

    因此、我从 SDK 中删除并清除了所有文件夹、然后再次安装。 现在、这看起来工作正常。

    感谢您的支持!