This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28034:HR ePWM 中的边沿控制

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/887474/tms320f28034-the-edge-control-in-hr-epwm

器件型号:TMS320F28034

各位专家:

通过使用上-下模式、在"Zero PRD"事件或"CMPA"事件时产生脉冲输出。
观察到 PWM 输出波后、显示为"Zero PRD"的输出波似乎具有抖动。

除操作事件外的设置如下:
-同步信号关闭
  EPWM1是主器件、EPWM2和 EPWM3是从器件。 仅在第一个同步。
-两个边缘均由 HR 控制。 (HRCNFG 寄存器 EDGMODE = 3)
-自动转换已激活。 (HRCFG 寄存器 AUTOCONV = 1)
启用-PRD 高分辨率。 (HRCTL 寄存器 HRPE = 1)

使用了高分辨率(freq)、但是、由于 PRD 处于3个 SYSCLK 非工作周期、PRD 不会执行非高分辨率?
是否建议在 TB 上升和下降期间通过 CMPA 控制边沿?

我想在本地分享波形。
谢谢、此致、
Hitoshi