This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28388D:访问 EMIF1接口

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/890065/tmdscncd28388d-access-to-emif1-interface

器件型号:TMDSCNCD28388D

您好!

出于开发目的、我们购买 了带有全新 F28388D µC 的 TMDSCNCD28388D 控制卡。 我们希望将该卡与我们为采用 F28377D µC 的旧 controlCARD 开发的旧基板结合使用。 基板包含应由 EMIF1接口访问的外部存储器。 遗憾的是、新 controlCARD 的电路板边缘连接器上的某些信号发生了变化、因此无法访问地址和数据总线的某些信号。 例如、地址信号 A11仅在封装引脚 R19上可用、但无法通过卡的板边缘连接器访问该引脚。 我该怎么做才能使外部存储器正常工作?

提前感谢您的帮助、

Christoph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    我们将邀请 controlCARD 专家对此进行研究、并尽快与您联系。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christoph、

    在此器件上、我们优先提供标准模拟、控制、通信信号、除此之外、我们决定展示以太网和 EtherCAT。 所有这些要求的情况下、EMIF1在其完整配置中很难满足。

    EMIF1应仍可用于其简化的8位数据宽度配置。 请注意、在 controlCARD 标准中未定义 EMIF、因此我们将 EMIF 的向后兼容性视为"拥有"。 我们尽一切努力使设计始终如一、但随着以太网和 EtherCAT 所设定的新要求的落实、这是不可能的。

    如果您需要有关引脚分配定义的帮助、请告诉我、但 EMIF1的一些引脚不可用。

    此致、
    Cody