This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280049C:共享存储器数据完整性 CLA 和 C28x

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/889774/launchxl-f280049c-shared-memory-data-integrity-cla-and-c28x

器件型号:LAUNCHXL-F280049C

您好!

我不熟悉 TI Piccolo 微控制器、对控制律加速器和 C28x 内核之间共享存储器中的数据完整性有疑问。

是否有方法确保一个内核不会写入同一数据段、而另一个内核从数据段读取日期。

谢谢你

Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用]是否有方法确保一个内核不会写入同一数据段、而另一个内核从数据段读取日期。 [/报价]

    这些是单端口 RAM、硬件具有仲裁逻辑以确保只有一个访问进入 RAM 块。  因此、数据完整性由硬件负责。  

    此致、

    Vivek Singh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    您应该参考《技术参考手册》第3.11.1.5节。 我说得对吗?

    谢谢

    Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Markus、您好!

    [引述]我想您参考《技术参考手册》第3.11.1.5节。 我说得对吗? [/报价]

    没错。

    此致、

    Vivek Singh