This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
有人能告诉我双核 TMS320F28379D 内部 ADC 可以与 CPU2共享吗? 我想根据项目要求将 ADC 分配给 CPU2。
您好、Vivek、
我可以将 ADCA 和 ADCB 用于 CPU1、将 ADCC 和 ADCD 用于 COU2。
感谢 Vivek 的支持。
您好、Vivek、
ADC 在我的应用中工作正常、因此我要关闭此 TT。
如果出现任何问题、我将重新打开或提交新 TT。 现在、它按照我的预期工作。
感谢您的支持。
此致、
Dnyanesh
您好、Vivek、
我在 CPU2中遇到 ADCC 和 ADCD 问题。 我已经在 CPU1中测试了这两个 ADC、它运行良好。 现在、我已经通过将所有权转移到 CPU2将这两个 ADC 传输到 CPU2。
在 CPU1中、我进行了以下配置
DevCfgRegs.CPUSEL11.bit.ADC_C = 1;//将 ADC C 所有权分配给 CPU2
DevCfgRegs.CPUSEL11.bit.ADC_D = 1;//将 ADC D 所有权分配给 CPU2
CpuSysRegs.PCLKCR13.bit.ADC_C = 1;// ADC C 时钟启用
CpuSysRegs.PCLKCR13.bit.ADC_D = 1;// ADC D 时钟启用
代码在以下函数中停止工作
空 readADCC()
{
AdccRegs.ADCSOCFRC1.ALL = 0x003F;//SOC2-SOC5
while (AdccRegs.ADCINTFlG.bit.ADCINT1 =0);
AdccRegs.ADCINTFLGCLR.bit.ADCINT1 = 1;
adcChannelData[0]= AdcResultRegs.ADCRESULT2;
adcChannelData[1]= AdcResultRegs.ADCRESULT3;
adcChannelData[2]= AdcResultRegs.ADCRESULT4;
adcChannelData[3]= AdcResultRegs.ADCRESULT5;
}
如果需要为 CPU2配置任何组件、请告诉我。
您好、Vivek、
代码卡在 ADCC 中断检查的下一行
while (AdccRegs.ADCINTFlG.bit.ADCINT1 =0);
请建议我需要检查配置中的哪些内容。
ADCD 也会发生同样的情况。 由于中断、它不会执行下一步。 CPU2中的 ADCC 和 ADCD 未生成中断。
请建议出现此问题的正确区域。
代码卡在 ADCD 中断检查的下一行
while (AdcdRegs.ADCINTFlG.bit.ADCINT1 =0);
Viviek、您好!
我已经签入调试、发现下面提到的中断寄存器没有被设置为初始化。
AdccRegs.ADCINTSEL1N2.bit.INT1SEL = 1;// SOC5的末尾将设置 INT1标志
AdccRegs.ADCINTSEL1N2.bit.INT1E = 1;//启用 INT1标志
AdccRegs.ADCINTFLGCLR.bit.ADCINT1 = 1;//确保 INT1标志被清除
我已经在 init 函数中调用了、但在 CPU2代码中未设置该函数。 同样适用于 CUP1。 缺少内容。
请检查 CPU1 或 CPU2中的配置中遗漏的确切内容。 如果可能、请尽快分享。 我卡在 ADC 中。
同时、我还尝试解决该问题。
尊敬的 Dnyanesh:
最好是启动新帖子、而不是重新打开已关闭的帖子、以便更好地跟踪。
希望您通过 CPU2代码为 ADC 启用时钟。 时钟控制由拥有 ADC 的 CPU 实现、因此需要从 CPU2执行。 请检查一下。 此外、在 CCS 寄存器视图中、您可以检查在代码中为 ADC 完成的所有配置是否都反映在寄存器中。
此致、
Vivek Singh
您好、Vivek、
根据您的建议、我提出了新的 TT。 请回复该帖子。
实际上、时钟已启用、所有权仅传输到 CPU2、ADCC 和 ADCD 中断未启用。 我们将在新帖子中讨论。
请参阅新的帖子标题。
您好、Vivek、
因为机票很旧、所以我提出了新的机票。 我能够在 CPU2中使用 ADC。