This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388S:符合功能安全标准

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/885009/tms320f28388s-functional-safety-compliant

器件型号:TMS320F28388S

大家好、

我的电机控制客户正在为 BLDC 应用设计新的控制器。

他们最初对 F2837x 系列感兴趣、但现在最好切换到下一个系列2838x。  

具体而言、我想知道它们是否像2837x 那样符合安全标准、或者是否同时符合汽车和工业功能安全认证的要求。

您能给我一些有关此事的最新信息吗? 如果不是、客户应该关注哪一项?

 非常感谢、

Antoonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、

     

    F2838x 系列旨在支持 与 F2837x 系列相同的安全级别、即 ASIL-D/SIL-3用于系统功能、ASIL-B/SIL-2用于诊断覆盖范围。

     

    可帮助设计人员在 F2838x 上实现其安全目标的安全配套资料将于21年第1季度末提供。

     

    谢谢- Olivier